This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:ASI/I2S 增益电平调节?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012074/tlv320aic3268-asi-i2s-gain-level-adjustment

器件型号:TLV320AIC3268

我使用 PPS 来定义我的 DSP 设计块。 我的来源是4个混合在一起的模拟麦克风。 输出到 HP、LineOut 和 I2S。 这是一个非常简单的视图。

是否有办法增加 I2S 端口上的增益?  模拟输出上的增益很好。  I2S 输出噪声太低。

我尝试添加音量控制、但这不会带来太多好处。 我认为它主要是一个衰减器。 我添加了一个 EQ、因为我绝望、这对我有所帮助、但我的声音不太清晰。 增益仍然不足。

如果您有任何想法、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    如果 ADC 输出过低、您可能只想增加 PGA 增益、而不是调节 I2S 数据。 也就是说、可以使用 PPS 中基本 DSP 下的移位标度组件进行数据移位、但移位不能在运行时进行配置、因此我不建议在音量控制方面这样做。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这是因为 I2S 是从 ADC 而不是 DAC 侧馈送的?  我想我现在明白了。

    谢谢、Zak!

    Phil