This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:DVDD 电压需要下降多少伏才能对 PCM5121进行上电复位?

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010432/pcm5121-how-many-volts-does-the-dvdd-voltage-need-to-drop-to-power-on-reset-the-pcm5121

器件型号:PCM5121

背景:
在引起电路板复位后、与 PCM5121的 I2C 通信变得不可能、并且出现无法执行正常操作的现象。
在复位时、PCM5121的电源被停止。
当我检查时、PCM5121的电源在复位发生时可能保持1V 或更高电压、此时会发生这种现象。
当 PCM5121的电源电压低于1V 时、它被正常恢复。
PCM5121数字 IF 具有1.8V 规格。 因此、推测加电复位可能不会正常应用、除非 DVDD 小于1V。
作为对策、我尝试增加复位时间并将电源电压更改为低于1V。
*由于该电路板正在生产中、因此无法立即进行修订、我们正尝试通过临时方法避免这种情况。

问题:
DVDD 电源中用于上电复位 PCM5121数字 IF 的阈值电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 DVDD 不低于~0.9V 的情况下、可能会出现掉电条件、器件的数字部分不会完全复位、从而导致错误行为。  在复位事件期间、XSMT 信号也可用于对器件的数字部分进行 POR。  我建议在 DVDD 信号崩溃之前将 XSMT 置为有效、并在重新建立 DVDD 后将其置为高电平。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    是否建议在将 XSMT 设置为低电平后使用数据表中的10.2.3计划关断来关闭电源?

    回头看数据表、我们只介绍了 XSMT 引脚的静音功能。 (软静音或硬静音)
    10.2.3计划停机也是对 POP 对策的描述。
    是否可以通过将 XSMT 设置为低电平来执行 POR?

    *不使用 PCM-5121时、XSMT 设置为低电平并静音。 设置为高电平后、寄存器值不会初始化。
    是否即使 XSMT 设置为低电平也不是 POR?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XSMT 充当到模拟输出的 POR 信号、但它不会完全对数字内核进行 POR。  如果切换 XSMT、则应保留寄存器值。

    谢谢、

    Paul