This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:带内噪声

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1011917/tlv320aic3106-in-band-noise

器件型号:TLV320AIC3106

您好!

    我们在 TLV320AIC3106的 LEFT_LOP/M 输出上遇到白噪声问题。


在同一电路板上实施了一些编解码器、我们使用了完全相同的实现和类似的配置文件。 但它们并不都有缺陷。

   编解码器初始化后、输出上的本底噪声约为-80dBm、在第一次发射后上升至-60dBm、当我们关闭 McBSP 将数据发送到编解码器时、不会返回。
由于输出稍后会被放大、因此很容易察觉到这种噪声。

直流电源去耦电容器应尽可能靠近其编解码器的电源引脚放置。  
数字和模拟接地连接在   底层。

  请提供任何帮助。

此致、
Antonin Valette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    转储编解码器配置文件:

    八位位组_000 ="0x00"
    八位位组_001 ="0x00"
    八位位组_002 ="0x00"
    八位位组_003 ="0x20"
    八位位组_004 ="0x04"
    八位位组_005 ="0x00"
    八位位组_006 ="0x00"
    八位位组_007 ="0x0A"
    八位位组_008 ="0x20"
    八位位组_009 ="0x48"
    八位位组_010 ="0x30"
    八位位组_011 ="0x00"
    八位位组_012 ="0x00"
    八位位组_013 ="0x00"
    八位位组_014 ="0x00"
    八位位组_015 ="0x00"
    八位位组_016 ="0x80"
    八位位组_017 ="0xFF"
    八位位组_018 ="0xFF"
    八位位组_019 ="0x7c"
    八位位组_020 ="0x04"
    八位位组_021 ="0x78"
    八位位组_022 ="0x78"
    八位位组_023 ="0x7C"
    八位位组_024 ="0x78"
    八位位组_025 ="0x00"
    八位位组_026 ="0x00"
    八位位组_027 ="0x50"
    八位位组_028 ="0xC0"
    八位位组_029 ="0x13"
    八位位组_030 ="0x50"
    八位位组_031 ="0xC0"
    八位位组_032 ="0x00"
    八位位组_033 ="0x00"
    八位位组_034 ="0x47"
    八位位组_035 ="0x47"
    八位位组_036 ="0x00"
    八位位组_037 ="0xE0"
    八位位组_038 ="0x04"
    八位位组_039 ="0x00"
    八位位组_040 ="0x80"
    八位位组_041 ="0x00"
    八位位组_042 ="0x6E"
    八位位组_043 ="0x10"
    八位位组_044 ="0x80"
    八位位组_045 ="0x00"
    八位位组_046 ="0x00"
    八位位组_047 ="0x80"
    八位位组_048 ="0x00"
    八位位组_049 ="0x00"
    八位位组_050 ="0x00"
    八位位组_051 ="0x0D"
    八位位组_052 ="0x00"
    八位位组_053 ="0x00"
    八位位组_054 ="0x00"
    八位位组_055 ="0x00"
    八位位组_056 ="0x00"
    八位位组_057 ="0x00"
    八位位组_058 ="0x04"
    八位位组_059 ="0x00"
    八位位组_060 ="0x00"
    八位位组_061 ="0x00"
    八位位组_062 ="0x00"
    八位位组_063 ="0x00"
    八位位组_064 ="0x00"
    八位位组_065 ="0x04"
    八位位组_066 ="0x00"
    八位位组_067 ="0x00"
    八位位组_068 ="0x00"
    八位位组_069 ="0x00"
    八位位组_070 ="0x00"
    八位位组_071 ="0x00"
    八位位组_072 ="0x04"
    八位位组_073 ="0x00"
    八位位组_074 ="0x00"
    八位位组_075 ="0x00"
    八位位组_076 ="0x00"
    八位位组_077 ="0x00"
    八位位组_078 ="0x00"
    八位位组_079 ="0x00"
    八位位组_080 ="0x00"
    八位位组_081 ="0x00"
    八位位组_082 ="0x81"
    八位位组_083 ="0x00"
    八位位组_084 ="0x00"
    八位位组_085 ="0x00"
    八位位组_086 ="0x19"
    八位位组_087 ="0x00"
    八位位组_088 ="0x00"
    八位位组_089 ="0x00"
    八位位组_090 ="0x00"
    八位位组_091 ="0x00"
    八位位组_092 ="0x00"
    八位位组_093 ="0x00"
    八位位组_094 ="0x00"
    八位位组_095 ="0x00"
    八位位组_096 ="0x00"
    八位位组_097 ="0x00"
    八位位组_098 ="0x00"
    八位位组_099 ="0x00"
    八位位组_100 ="0x00"
    八位位组_101 ="0x00"
    八位位组_102 ="0x00"
    八位位组_103 ="0x00"
    八位位组_104 ="0x00"
    八位位组_105 ="0x00"
    八位位组_106 ="0x00"
    八位位组_107 ="0x00"
    八位位组_108 ="0x00"
    八位位组_109 ="0x00"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonin:

    我们方面有一些问题:

    1.我想澄清 一下...、电路板上有多个编解码器器件、但只有这个器件显示噪音吗?

    2.线路输出是否连接到 D 类功率级? 在编解码器附近的某个位置有一个开关转换器。

    是否可以尝试关闭电路板上的任何更高电流和开关电路、例如 D 类放大器或直流/直流转换器、并重复噪声测量

    此外,我们能否获得原理图和测试条件? 输出的 FFT 会有所帮助。

    此致

    Sanjay