您好!
在 PurePath Studio 中为 TLV320AIC3262选择 App8x4xArbiter 框架时、处理器间库似乎是空的。 这是否意味着该框架不支持 miniDSP A 和 miniDSP D 之间的互连?
我想进行以下操作:
-[ASI1 (I2S、单声道、16kHz)]->左侧 DAC
-[ASI2 (I2S、立体声、48kHz)单声道下行混合]+[ADC 右]->右 DAC
我的理解是、处理 ASI1和 ASI2两种不同采样率所需的 ASRC 仅在 App8x4xArbiter 框架中提供。 但是、由于处理器间库为空、我找不到将 ADC 路由到 DAC 的方法(通过 miniDSP)。 是否有任何其他方法来处理此特定用例?