This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:设置寄存器后开始数据转换的时间

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010862/pcm1865-time-to-start-data-conversion-after-setting-registers

器件型号:PCM1865

您好!

让我就 PCM1865提出一些问题。

  • 通过 SPI 设置寄存器后、PCM1865开始模数转换需要多长时间?
  • 在处理模数转换时通过 SPI 更改寄存器设置时、PCM1865是否会导致数据伪迹、例如转换数据下降或音频信号中的噪声?

条件

  • LRCK:16kHz
  • MCLK、BCK:4.096MHz
  • 音频格式:TDM

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果您使用的是 PLL、则应等待 PLL 在初始配置后锁定。 您可以监控 PLL 锁定标志。  

    否则、在器件 复位后、只需等待大约2ms、REF 稳定。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    我想继续离线讨论。

    此致、
    横田新一