This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:从深度睡眠中唤醒序列

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1011332/tas5825m-wake-up-sequence-from-deep-sleep

器件型号:TAS5825M

大家好、

根据"7.4.5器件状态控制"、需要在 I2C 设置深度睡眠模式之前停止 I2S。 但是、未提及重启程序。 这是否意味着主机可以在 I2S 准备就绪之前向 I2C 发送命令? 否则、您能否告诉我在深度睡眠时播放的输入序列?

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuto Tatsumi

      当您想要设置深度睡眠模式时、我认为无需先停止 I2S。 设置寄存器0x03h - D[1:0]= 00足以使器件保持在深度睡眠模式。 因此、您可以保留 I2S 信号、并且器件在进入播放模式之前不会输出任何输出。 如果您的系统需要关闭 I2S、您可以在器件进入深度睡眠模式后将其关闭。 当您要将器  件切换到播放模式时、请确保先打开 I2S 时钟并保持其稳定、然后设置寄存器0x03h - D[1:0]= 11。

      谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、谢谢!