This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:电路设计咨询(IOVDD、内部 LDO)

Guru**** 2585895 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010725/tas2505-q1-circuit-design-inquiries-iovdd-internal-ldo

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2505

大家好、TI 支持团队

客户正在使用 TAS2505TRGERQ1查看设计。

请查看以下查询。

1.将 IOVDD (第22个引脚)引脚连接到3.3V 以将 MCU 和 SPI 接口设置为3.3V 是否正确?

2.您需要使用内部 LDO。

数据表中指定了如何将 LDO_SEL 引脚连接到 SPKVDD。


电路配置是否有任何问题、如下所示?

-我想使用 FET 开关控制提供给 SPKVDD 的5V 电压的开/关。 (消除扬声器输出噪声)

-由于上述配置、当 LDO_SEL 引脚连接到 SPKVDD 时、通常不提供5V 电压、而是仅在输出语音时提供。 (请参阅下面的电路)

-可以将 LDO_SEL 引脚连接到外部3.3V 吗?


3.查看数据表方框图、LDO_SEL 是否为开/关信号、LDO 的电源是否为 SPKVDD?

请确认上述查询。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、  

    是的、设置为3.3V 的 IOVDD 还会将 SPI 和其他 I/O 信号设置为3.3V 逻辑。  

    至于 LDO、我建议在此应用中使用外部 LDO。 我们正在发布 TAS2505的数据表更新、该更新更改了该器件的 LDO 建议、并将很快在线提供。  

    至于 SPKVDD 开关、需要考虑的一个问题是每次为器件加电的额外时间。 TAS2505可以根据内部寄存器为扬声器驱动器断电、 用这种方式为输出断电是否足以满足此应用需求? 如果是这种情况、请记住、每次 TAS2505上电时、都需要应用相同的电源序列和寄存器配置。 否则、我对此没有任何顾虑。  

    正确的是、LDO 确实从 SPKVDD 获取电源、而 LDO_SEL 只是一个开/关使能引脚。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin

    感谢你的答复。

    客户有其他查询。

    AVDD:22 μ F

    DVDD:10uF

    SPKVDD:22uF

    IOVdd:10uF

    我尝试使用比应用电路图中显示的电容值更低的值、但最小值是多少?

    如果您在数据表中查看8.4.85V LDO、可以看到、AVDD 和 DVDD 使用1uF 或更高的电容。

    如果您看一下原理图、我使用了2.2uF 和4.7uF、这是可以的吗?

    Thnaks。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin

    我还有其他问题。

    客户希望使用内部 LDO。

    如果使用内部 LDO、您会关注哪些问题?

    如果添加了器件、则产品的单价将会增加、因此请咨询。

    如果出现严重问题、我们将回顾外部 LDO 的使用情况。

    请回答我的问题。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin

    如果使用外部 LDO、则最大电流规格是多少?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、  

    我们建议使用更大的电容器值、但您提到的电容器值应该可以。 我要指出的一点是、我们确实建议使用额定电容器、电容器的电压为电源轨的轨电压的5倍。  

    如果您接受了我的朋友的请求、我可以向您发送一个 PPT、其中包含有关内部 LDO 的更多信息。  

    对于外部 LDO 电流、AVDD 和 DVDD 的电流不应超过50mA。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin

    客户要求审查修改后的原理图。

    已通过将1.8V 电压施加到外部 LDO 修改电路图、请检查接口是否存在任何问题

    进行了介绍。

    -与 MCU 的3.3V SPI 接口

    - I2S 3.3V 接口

    此外、SPK_VDD 将在测试如何使用外部开关(FET)和内部电阻控制开/关后确定。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、  

    我对原理图有几个注意事项:

    • 如前所述、我们建议使用额定电压为轨电压5倍的电容器。  对于5V 电压轨、这将是额定电压为25V 的电容器。  
    • 如果您不使用 AINL/R、则可以将它们短接在一起、而不是将电容器接地。  
    • 我们通常会在输出端看到 LC 滤波器、以解决 EMI 问题。 如果客户决定仅从电容器移动到 LC 滤波  器、我们提供了 LCFILTER-CALC 工具来帮助解决此问题。  

    否则、原理图看起来不错。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justin

    请您回复。

    我还有其他问题。

    如果不使用 AINR 和 AINL、应如何处理引脚?

    以下数据表中的信息短接。

    请确认。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、  

    数据表正确。 如果不使用模拟输入、则应将两个引脚短接在一起。  

    此致、  

    Justin Beigel