This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863EVM:在 PurePath2从模式下更改 BCK LRCLK

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1863, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1012410/pcm1863evm-changing-bck-lrclk-in-purepath2-slave-mode

器件型号:PCM1863EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1863、 PCM9211

您好、团队、为客户提供此咨询支持。

在从模式2下、我们是否可以通过 purpath2将 I2S bck 和 LRCK 更改为其他值、而不是默认值?

我们尝试在 GUI 上将 bck 更改为1.024M、将 LRCLK 更改为16K、但当我使用电路板上的示波器测量它时、它仍然显示默认值、如随附的图片所示。 那么、这是否意味着我需要从另一个物理源注入 bck 和 LRCK、并具有所需的值、从而使 PCM1863采用新的时钟频率?

提前感谢您。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    从机模式意味着时钟必须由外部器件提供、更改 PCM186x 设置不会更改传入时钟。 我认为此 EVM 上的 TAS1020b 固件仅支持48kHz USB 音频。 如果要使用不同的速率、请确保 EVM GUI 处于 Mode0模式、然后您可以将时钟同步到光学输入、或手动对 PCM9211进行编程以生成所需的时钟。  

    否则、您可以将 EVM 设置为模式1、并使用 POCM1863作为时钟主器件、并从板载晶体生成时钟。

    最棒的

    Zak