This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:在电源排序后启用功能死区。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1011403/opa1622-enable-function-dead-after-power-sequencing

器件型号:OPA1622

您好!
电源定序后、使能功能在8 x OPA1622上不起作用。
如果 ENABLE 为高电平、则可以正确开启运算放大器。 如果为低电平、则为 OPA1622
会产生严重失真的2Vrms 信号。

如果+/- 13V Opra1622电源轨关闭且使能信号仍然为高电平、则会发生这种情况。
 在这种状态下、pos 上有一个强+2V 信号、而 neg 电源线上通过 Opa1622电源线的信号为+0.7V
如果 设置为高电平、则使能输入引脚。

我假设在关闭电源轨之前、ENABLE 应设置为逻辑低电平。


TI 请检查此定序行为、并提供重新设计指南。

此致
Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    是的、应在关闭电源之前将使能引脚设置为逻辑低电平。 您需要确保 ENABLE 引脚不超过规格部分中的限制、特别是不超过绝对最大值:

    假设每个电源为0V 且使能端设置为高电平、所发生的情况是正向偏置二极管连接到正电源轨、反向偏置二极管连接到负电源轨。 输入电流也不应超过+/-10mA。 超出限值的应力可能会对器件造成永久损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:
    我忽略了输入原理图。 最好在原型上解决问题、如在生产状态下。
    这要归功于明确了问题。 我已更改电源序列、并将添加一个串联电阻器来保护使能引脚。
    放大器并不便宜。 我只想确保我 在这个主题上是对的。

    谢谢 Chris

    Andy