This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 与 TAS5825M 脉冲响应间的关系

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5825M, TAS5825P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010792/tas5805m-tas5805m-vs-tas5825m-impulse-responses

器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5825MTAS5825P

大家好、

TAS5805M 和 TAS5825M 是否具有不同的脉冲响应?

我的客户 有一个使用这两个 IC 的原型系统、并在 TAS5825M 上确定了4~5ms 的延迟。
如果是这种情况、我认为最好让系统使用相同的扬声器放大器 IC 以实现一致性、对吧?


谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、您好!

    现场有许多系统将 TAS5805M 和 TAS5825M 配合使用、而不会出现任何问题。 他们能否提供有关这种情况及其系统配置和原理图的更多详细信息?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我刚刚从客户那里获得了有关他们实际使用 TAS5825P 的更多信息。 抱歉。  
    TAS5825P 具有可配置为高达4ms 延迟的音频延迟缓冲器。 这可以解释为什么他们看到原型板输出的延迟。

    是否可以禁用 TAS5825P 上的音频延迟缓冲器?  他们尝试 启用 BD 调制模式、但 他们说 它没有解决延迟问题。

    谢谢、

    康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康妮、您好!

    请参阅此 e2e 文章 https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010831/tas5825p-tas5825p-signal-delay?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    谢谢你