This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:DRC2系数计算器

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009516/tlv320aic3268-drc2-coefficient-calculator

器件型号:TLV320AIC3268

尊敬的 TI 专业人士:

(1)您能否为我提供任何有关计算和上传 DRC/DRC2系数的文档链接?

(2) PPS 提供了一个应加载系数的地址、但您能否提供有关要上传数据的格式和顺序的信息?

谢谢你。

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    您是否浏览过 PPS 中 DRC 块的帮助页面? 您可以通过右键单击 GDE 中的任何模块来访问这些模块。 其中包括有关各种参数和每个系数的格式的大量信息。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、

    否 我在 DRC 的属性中使用帮助、这对我没有太大帮助。

    感谢您指引我正确的方向!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、

    我对计算变量 ae、aa 和 ad 有点困惑。 在给定用户定义的能量、攻击和延迟时间值的情况下、ae、aa、 广告是派生的,但我不清楚。

    再次感谢。

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TAS57xxx 文档 SLOA148中看到了此公式:

    AE = 1 - pow (E、(-1000)/(FS * e));

    FS = 48000;
    E =用户定义的1000 (ms)能量值
    E = Euler's Number (2.7182818284590452353602874713527)

    结果非常接近 PPS 的计算结果。

    不确定对 aa 和 ad 有什么影响。  我已经看到了一般的经验法则、但没有真正的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    我实际上不是这些算法的专家、但我认为一些有用的信息分布在多个帮助页面中。 如果您在 DRC lite 页面中查看、您将找到与刚刚重新排列的 ae 相同的公式、以及与 aa 和 AD 类似的公式。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Zak。  我也看到了。 我在我的另一篇文章中放置了我发现的基于这些公式的公式。

    非常感谢!

    Phil