This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:挂起状态。

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008675/pcm2906c-suspend-status

器件型号:PCM2906C

大家好、

即使 VCCCI (10引脚)没有电源、暂停状态是否会继续?
换言之、 如果只有 VBUS (3引脚)、该模式是否会继续?

该设计参考了图36、我的客户正在考虑切断处于挂起状态的 VCCCI 电源。

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我相信暂停会继续维持。 我目前没有 EVM 可供验证、但我下周可能会获得一个 EVM。 客户是否断电以节省电力? 当处于挂起模式时、系统电流已经减少了~20mA。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢你的答复。
    我将等待您的 EVM 检查。

    他希望尽可能降低功耗。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    EVM 已发货、我预计本周晚些时候会收到。 我会随时向您提供最新信息。  


    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aron:

    谢谢!!
    我将等待您的下一次更新。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    我今天收到了 EVM、并确认如果未提供 VCC、暂停仍将保持。 感谢您的耐心!

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    非常感谢您的入住!!
    我明白了。

    此致。
    Kengo。