This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC24K:数据表中未提供最小时钟到输出延迟以及最大设置和保持时间。 需要考虑什么?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC24K, TLV320DAC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1011162/tlv320aic24k-minimum-clk-to-output-delay-and-maximum-setup-and-hold-time-are-not-given-in-datasheet-what-to-consider

器件型号:TLV320AIC24K
主题中讨论的其他器件: TLV320DAC32

尊敬的 TI:

关于为  TLV320AIC24K 串行通信提供的时序限制、我需要一个帮助。 在这里 、↓延时的最短时间、没有给出 SCLK↑到 FS/FSD 的时间。  ↑延迟时间、SCLK↑至 FS/FSD 未给出。 与此类似, 数据表中没有给出最大设置时间 DIN,SCLK↓之前,以及最大保持时间 DIN,SCLK↓之后。 我们需要为他们考虑什么价值、您能澄清这些缺失的信息吗? 我们需要这些信息来增加 FPGA 的时序限制。 我附上了一个时序信息图像以供参考。  

此致、

Deepeshwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Deepeshwar、

    这个器件已经很久了、这也许是它没有像更多的 Moderns 器件那样被完全指定的原因。 我想说您可以使用与 TLV320DAC32等其他器件相同的时序方案。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器