This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48560:未使用的放大器输入与放大器;S/W 模式下的硬件关断

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1011417/lm48560-unused-amp-inputs-h-w-shutdown-in-s-w-mode

器件型号:LM48560

你(们)好。

请回答两个 LM48560问题:

我只使用 IN1 -我应该对 IN2+和 IN2-执行什么操作:

*将它们连接到0V、

*将它们保持浮动、或

*还有事吗?

H/W 关断在 S/W 模式下是否仍然工作、从而提供0.1uA 典型值(最大2uA)?

非常感谢你的帮助。

谢谢、A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    如果只使用其中一个输入(IN1或 IN2)、则可以将其保持悬空或将交流耦合到 GND、以防止噪声耦合进入。
    在关断控制方面、硬件关断会覆盖软件关断。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器