This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:模拟输入电压、满量程0dB

Guru**** 2655675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010514/pcm1808-analog-input-voltage-full-scale-0db

器件型号:PCM1808

您好、Sirs、

我的客户询问有关模拟输入电压的满量程值。

您能否分享用于确定模拟输入电压满量程的公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    模拟输入的输入电压范围基于0.6*Vcc (Vpp),您也可以在数据表的同一节中进行检查:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器