请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC14K 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3100
尊敬的团队:
大家好、我正在查看 TLV320AIC3100产品以替换我之前使用的音频芯片。
电路已经被写入、我必须用引脚对引脚产品替换它。
但是、目前存在一些限制。
首先、它不使用麦克风偏置引脚。 但是、我想向线路输入引脚输入麦克风信号。
您似乎需要一个偏置电路来放大来自外部的麦克风信号。 我想问是否有基准电路。
(麦克风使用两种类型:不带电源的电容式麦克风和由电池供电的支架式麦克风。)
其次、在使用外部电路设置直流偏置时、是否可以使用 BJT 向 NPN CE 放大器施加偏置电压? (直流电流传输比=最大值390)
第三、在配置外部电路时、是否可以将偏置电平配置为1.35V 至2.35V、5mA、如偏置引脚的电气特性?
最后、是否有任何方法仅通过修改内部寄存器来应用偏置?
谢谢你。