This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864:PCM1864 SCH 审核

Guru**** 2648075 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009878/pcm1864-pcm1864-sch-review

器件型号:PCM1864

大家好、

您能否帮助查看 PCM1864原理图?

客户希望移除 osc 晶体并使用 BCLK 作为参考时钟、请帮助检查其是否可以工作?

谢谢你

e2e.ti.com/.../1321.PCM1864.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些意见:

    它看起来为这个应用创建了2个立体声输入通道。   但是、未使用的模拟引脚将电容器(C233、c234、c249、c250)连接到 GND。 数据表说明未使用的模拟引脚未连接。   我们可以移除这些电容器。

     2.该器 件具有从模式、在该模式下为器件提供外部 BCK、PLL 可以读取该 BCK 以生成主时钟。 芯片中。 从 BCK 到 SCK 输入的 R64电路原理图。 可删除。  PLL 已经具有 BCK 输入。 在该模式下、可以移除晶体。 。  

    或者、当晶振就位时、可以使用主模式

    AVDD C40、C41的去耦电容应连接到模拟 GND。

     4.I2C 转换器晶体管 M7和 M6应在 M7和 M6的电源上具有1.8V 的上拉电阻。

    模拟输入上的抗混叠滤波器。

    此致

    Sanjay