This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:替代解决方案

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5121, PCM5141, PCM5122, PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008966/pcm5121-replacement-solution

器件型号:PCM5121
主题中讨论的其他器件: PCM5141PCM5122PCM5142

大家好、

由于 PCM5121短缺、我们是否可以使用 PCM5141替代它? 我发现它们是 P2P、根据下面的 E2E 帖子、PCM5141提供了附加功能。  

直接将 PCM5121替换为 PCM5141是否存在任何问题? 谢谢你。

(+) PCM5121:PCM5121 VS PCM5142 -音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike、这些器件之间的主要区别是 PCM512x 系列的 ROM 中包含一些 miniDSP 指令、而 PCM514x 系列具有可直接访问的指令存储器。  这意味着您可以实施客户 DSP 流程。  您可以在 PCM5142中重新创建精确的 PCM5122流程、但必须手动写入指令存储器。  如果您不使用 miniDSP 处理流程功能、则器件在性能和操作上是相同的。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复、似乎 PCM5121的 FW 无法加载到 PCM5141中。 我将与客户核实。 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 FW 使用 miniDSP 处理流程、则情况确实如此。  配置寄存器可以共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    获取、感谢您在本案例中提供的帮助。

    此致、

    Mike