This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:功率放大器

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008884/tpa3113d2-power-amplifier

器件型号:TPA3113D2

您好!

我们需要将扬声器从4欧姆1.5W 更改为4欧姆3W。 那么需要设置什么 plimit 值(R459)?

此外、如何增强低音效果?  

注释

放大器电路已被审阅、因此您无需重新检查。

e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-19-AUDIO_2D00_AMPIFIER_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josh5566、

    我认为您以前使用的是2W 扬声器、而不是1.5W 扬声器。

    我不确定您要驱动4欧姆3W 扬声器的最大功率是多少、但如果是3W、则需要 PLimit 的电压大约为1.225V。   更多详细信息、请参阅 TPA3113数据表的第7.3.3节 PLIMIT!

    我不确定我理解低低音的含义。 您能给我提供有关您想要什么的更多详细信息吗?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回复。 我已经修改了 plimit 值。 低低音感意味着扬声器的低音。

    此外、如果通过 SOC 的 GPIO 启用 SD 引脚、扬声器会发出噼啪噪声、如何加以改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    由于放大器没有任何高级信号处理功能、因此不能将低音信号进一步放大到其他信号。 但是、前端上的输入滤波器可能会衰减低音信号。   数据表的第8.2.1.2.5节"输入电容器、Ci "对此进行了介绍。  

    您是否确保允许隔直输入电容器在关断后完全充电、然后再通过它播放音频? 否则、这可能是您听到更多杂音的原因。 我们建议在数据表中使用大约14ms。  

    此致、

    Robert Clifton