This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:直流电压/SD 引脚行为

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008705/lm4865-dc-vol-sd-pin-behavior

器件型号:LM4865

尊敬的音频团队:

我对直流电压/SD 引脚行为有疑问。

有两种情况(①、②)、根据关断持续时间、LM4865是否驱动扬声器。

您能否告诉我可以驱动扬声器的最大关机模式持续时间(最长等待时间)?

①:未驱动扬声器

加电 VDD --> DC Vol/SD >1V -->低于300mV (关断模式)-->等待几毫秒--> DC Vol/SD >1V

②:扬声器驱动

加电 VDD --> DC Vol/SD >1V -->低于300mV (关断模式)-->等待20msec --> DC Vol/SD >1V

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    下拉 SD 引脚没有最长时间限制。
    您能详细说明一下系统的条件吗? 您是说在短时间内将 SD 引脚拉为低电平时、输出不工作、但如果拉长一点、它可以正常工作吗?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您能详细说明一下系统的条件吗? 您是说在短时间内将 SD 引脚拉为低电平时、输出不工作、但如果拉长一点、它可以正常工作吗?

    -->正确,短接 SD 引脚低电平不起作用,但较长的 SD 引脚低电平有效。

    这就是客户想要了解下拉 SD 引脚周期的最长时间限制的原因。 以避免它。

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您是指 SD 引脚必须关闭才能正常工作的最短时间。

    这个引脚的想法是连接一个可变电阻器、这样就不会发生这样的突然变化。 由于从最高到最低的直流电平的快速转换、器件可能会卡在静音或微功耗状态。
    此外、直流电压控制因器件而异、遗憾的是、在这种情况下、我无法提供特定的时间。

    我建议在客户端尝试尽可能多的器件。 20ms 似乎适合它们、也许它们可以尝试更短的时间、例如10ms、5ms 或1ms。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器