This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:未加密 PSpice 均值模型封装(slom309a)错误

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009255/tpa3116d2-unencrypted-pspice-average-model-package-slom309a-error

器件型号:TPA3116D2
主题中讨论的其他器件: TPA311

TPA3116D2 未加密 PSpice 均值模型封装(slom309a)上运行仿真时、我遇到以下错误:

****来自库./../../tpa3116d2_avg.lib ****
.model DDEFAULT D N=1E-3 I=8E-16 Rs=1E-
---------------------------------- $

错误(ORPSIM-16152):无效数字:将令牌'1E-'转换为双精度值时出错。 令牌可以是常量或表达式

 我没有对设计进行任何修改。  我只需下载软件包、单击设计文件、然后运行仿真。  我在使用 TPA3116D2未加密 PSpice 模型封装(SLOM299a)时遇到相同的错误、但我在使用 TPA3118D2未加密 PSpice 均值模型封装(slom314a)时未遇到错误-该封装运行时没有错误。

我会非常感谢您为解决此错误提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Douglas、

    支持此器件的工程师今天在公共假期休假。 他将能够在返回办公室时向您提供反馈。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、业务部门不再控制这些模型、具体取决于问题是什么。

    您可以联系 PSpice 团队获取支持吗?

    谢谢!

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:感谢您的响应。  如何联系 PSpice 团队?

    谢谢、

    道格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    可以给我发送电子邮件吗? 让我检查 Spice 合同窗口。

    derek-gong@ti.com

    此致、

    Derek