This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频编解码器线性输出

Guru**** 2947030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV632, TLV320AIC3104, TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005833/audio-codec-line-out

主题中讨论的其他器件:DRV632、 TLV320AIC3104、 TPA3113D2

你(们)好

我想拥有一个将音频编解码器差分线路输出 转换为单端输出的解决方案。

您对此电路是否有任何建议 IC?

谢谢!

此致、

金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、  

    我们的团队正在研究这一点、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    您能否提供所需系统的进一步说明? 您想将差分信号输入转换为单端输出吗? DRV632等器件可能会对这种情况有所帮助。

    无论您提到音频编解码器、您是否需要数字音频接口?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答。 附件是音频系统的方框图。 请参考方框图,您能否为我们提供合适的 TI 解决方案? 谢谢!

    1.音频编解码器--需要支持 Linux 内核4.4。

    2.放大器-- D 类5W@ 8 Ω。 放大器输出必须受到短路保护。

    3.单端到差动转换器。

    4.差动至单端转换器。

    5.驱动缓冲器(请参阅方框图中的黄色)。

    在方框图中、有两个连接 到 Line_in_L+/-的语音源输入(请参阅蓝色)。 TI 是否有解决方案来实现这一目的

      设计? 我担心的是、如果将两个源(语音源1和语音源3)直接连接到 Line_in_L+、并且 可能没有任何电路

       我们  将 在  这种连接中遇到音频问题。

    感谢你的帮助!

    此致、

    金

    e2e.ti.com/.../Audio_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    让我评论一下:

    1. 您可以查看我们的音频转换器产品系列、尽管我对此还不清楚。 您不需要数字音频接口、但需要对不同音频路径进行数字控制? 以下是音频转换器产品系列: 音频转换器|概述|音频|德州仪器 TI.com
    2. 根据可用的电源电压、您可以使用使用5V 电源的升压放大器或12V 或类似电压范围的其他更高电压范围的放大器。  扬声器放大器| D 类|概述|音频|德州仪器 TI.com
    3. 您可以使用线路接收器: 音频线路接收器|产品|音频|德州仪器 TI.com
    4. 和线路驱动器: 音频线路驱动器|产品|音频 IC |德州仪器 TI.com
    5. 您很可能不需要缓冲器。 仅当需要从电流转换为电压或信号过低时、您才可以使用运算放大器: 音频运算放大器|概述|运算放大器|德州仪器 TI.com
    6. 我希望根据需要启用/禁用单端转差分、如果无法确保一次仅启用一个源、您可以考虑音频开关: 音频开关|产品|音频|德州仪器 TI.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答。

    关于 音频编解码器,我检查了 TI  产品系列,我认为  TLV320AIC3104可以满足我们的方框图要求。(我们还需要 AGC 功能)。 我想知道 ,Linux 内核 5.10.9是否支持 TLV320AIC3104? 软件驱动程序 是否就绪? 我们的平台是嵌入式 Linux 系统。

    谢谢!

    金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    让我检查一下该器件支持的版本。 将于明天或星期一晚上提供一些更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    有关驱动程序的详细信息、请参阅此站点: TLV320AIC3XSW-Linux 驱动程序或库|德州仪器 TI.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    好的、感谢您的信息!

    顺便说一下、我们决定设计 TPA3113D2来驱动我们的单声道扬声器(5W/8 Ω)。

    以下问题需要您的帮助来回答。

    1.如果我们的音频源是单声道输入,我们能否仅连接一个通道(LEFT_IN 和 LEFT_OUT)来满足我们的要求? 或者我们必须连接

      PBTL 架构(数据表中的图39)?

    2.如果我们设计单声道扬声器,可以参考哪个效率表?

    谢谢!

    此致、

    金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chin、

    请为 TPA3113D2开始新的主题、因为它属于不同的团队、这样负责的团队就能够检查您的问题。
    我可以提前提供一些意见:

    • 只要应用的电源正常并且不需要 PBTL、您就只能使用一个通道。
    • 数据表中的特性数据考虑了立体声或单声道 PBTL、在任何情况下、器件内部的两个驱动器都在运行、仅使用一个通道的效率都不包括在内。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您对这些评论的大力支持。 我将为 TPA3113D2的讨论创建一个新主题。

    此致、

    金