https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005833/audio-codec-line-out
主题中讨论的其他器件:DRV632、 TLV320AIC3104、 TPA3113D2你(们)好
我想拥有一个将音频编解码器差分线路输出 转换为单端输出的解决方案。
您对此电路是否有任何建议 IC?
谢谢!
此致、
金
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1005833/audio-codec-line-out
主题中讨论的其他器件:DRV632、 TLV320AIC3104、 TPA3113D2你(们)好
我想拥有一个将音频编解码器差分线路输出 转换为单端输出的解决方案。
您对此电路是否有任何建议 IC?
谢谢!
此致、
金
您好、Ivan、
感谢您的回答。 附件是音频系统的方框图。 请参考方框图,您能否为我们提供合适的 TI 解决方案? 谢谢!
1.音频编解码器--需要支持 Linux 内核4.4。
2.放大器-- D 类5W@ 8 Ω。 放大器输出必须受到短路保护。
3.单端到差动转换器。
4.差动至单端转换器。
5.驱动缓冲器(请参阅方框图中的黄色)。
在方框图中、有两个连接 到 Line_in_L+/-的语音源输入(请参阅蓝色)。 TI 是否有解决方案来实现这一目的
设计? 我担心的是、如果将两个源(语音源1和语音源3)直接连接到 Line_in_L+、并且 可能没有任何电路
我们 将 在 这种连接中遇到音频问题。
感谢你的帮助!
此致、
金
您好、Chin、
让我评论一下:
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
您好、Chin、
有关驱动程序的详细信息、请参阅此站点: TLV320AIC3XSW-Linux 驱动程序或库|德州仪器 TI.com
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器
您好、Ivan、
好的、感谢您的信息!
顺便说一下、我们决定设计 TPA3113D2来驱动我们的单声道扬声器(5W/8 Ω)。
以下问题需要您的帮助来回答。
1.如果我们的音频源是单声道输入,我们能否仅连接一个通道(LEFT_IN 和 LEFT_OUT)来满足我们的要求? 或者我们必须连接
PBTL 架构(数据表中的图39)?
2.如果我们设计单声道扬声器,可以参考哪个效率表?
谢谢!
此致、
金
您好、Chin、
请为 TPA3113D2开始新的主题、因为它属于不同的团队、这样负责的团队就能够检查您的问题。
我可以提前提供一些意见:
此致、
-Ivan Salazar
应用工程师-低功耗音频和传动器