This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波振动器

Guru**** 2864950 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4766, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009881/ultrasonic-shaker

主题中讨论的其他器件:LM4766TPA3255

您好!  

我们正在寻找 超声波振动器解决方案、如下图所示。 对于 AB 类放大器是否有任何放大+/-10V 至+/-100V 信号的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    /-100V 的输出电压将极大地限制您的选项。 与 LM4766类似、我们的器件能够输出的最高电压约为60V。 不过、您确定可以使用不同的变压器降低电压要求吗?

    另一种选择是将设计更改为数字输入 D 类放大器! 这样您就可以移除 DAC! 当您仍处于设计的早期阶段时、只需要考虑一些问题。

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 类放大器看起来也是一个很好的理想选择、但它在下一级需要更高的电压、TPA3255应该是可以的、对吧? :选择了 Cass-D 放大器,、则对 TPA3255有几个问题

    1. 能够驱动的最低负载阻抗是多少? 它是否能够驱动2Ω Ω 负载? 客户考虑使用变压器替代扬声器。  
    2. TPA3255能够与2个单元并联以驱动更高功率的?Ω

    此致

    Brian W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TPA3255可能适合您的应用。 我很高兴你能考虑到这一点。 要回答您的问题:  

    如果您将输出配置为 PBTL 模式、则最低阻抗实际上为1.7欧姆。  

    2、我们过去曾研究过,但发现你不能安全地这样做。 本质上、没有任何安全的方法来确保所有 FET 都能够平等地共享电流。 这会导致零件因此而被销毁。  

    此致、  

    Robert Clifton