This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:PCM2906C&Amp;TPA3144

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007312/pcm2906c-pcm2906c-tpa3144

器件型号:PCM2906C
主题中讨论的其他器件: PCM2906

我在项目中使用了 PCM2906CDBR + TPA3144、当移动终端侧面播放 立体声音频源并通过 USB 接口输出时、测量的 PCM2906C 引脚15、引脚16输出相同的相位和电平波形。

然后是 TPA 3144无音频输出。

我需要确认以下项目:

1.是否有针对 PCM2906C 输出配置的 L 通道和 R 通道信号相位具有180度?

2.如果 PCM2906C 没有此配置、则推荐使用 PCM2906 +TPA3144的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jove、

    我不确定我是否理解这个问题。 您是否尝试在 PCM2906的左输出和右输出之间实现180度相位差?

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    是的、原始解决方案采用 Qualcomm 芯片组的移动终端端子端、当播放立体声音频源时、芯片组可以向 TPA3144输出180度相位差、它正常工作。

    此外 、当播放单声道音频源时、芯片组还可以向 TPA3144输出左侧或右侧输出、效果也很好。

    现在、新项目应与另一个具有 USB 输出的终端匹配、因此我们为 USB 转音频转换器选择了 PCM2906C (还应考虑 SPL 额定值、声音更大)、但当终端播放立体声音频源时、PCM2906左侧和右侧向 TPA3144输出相同的相位和电平信号。

    那么、有什么推荐的解决方案可用于为左侧和右侧提供180度相位的 PCM2906输出?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jove:

    不幸的是、我没有一个好的例子。 我认为在器件本身中没有方法可以实现这一点。 您可能需要在 DAC 本身的输出上实施一些外部逆变器。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    当 PCM2906连接 到 OTG USB 且 VBUS 始终存在时、/SSPND 是否应始终为高电平?

    如果我想使用 PCM2906的暂停和恢复功能、对于等式系统、驾驶员侧如何控制此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jove:

     当有 USB 总线活动时、挂起将为高电平。 当 USB 总线活动停止时、将有5ms 的延迟、挂起标志将切换为低电平。  

    关于使用 Android 系统的暂停和恢复功能、我不确定我是否可以在这里发表评论、因为我不是 Android 系统驱动程序专家。 从器件的角度来看、挂起状态取决于 USB 总线活动。

    此致、

    Aaron Estrada