尊敬的 TI 专业人士:
好的。 我现在有了我的系数、它们看起来非常好。 现在、是时候上传了。 我一直在阅读该文档 SLAA447、这对我非常有帮助。 当使用 PPS 时、它告诉我我的第一个双二阶实例系数被载入位置簿80 (0x50)、第1页(0x01)和起始寄存器76 (0x4C)。 首先、查看 PPS (参见下图)、数字显示为3.23格式。 SLAA447表示应为1.15数据格式。 其次、寄存器设置中的数据似乎与 PPS 中显示的 Inst1_B0..Inst1A2值不匹配。 这是因为我们设置的数据是 N0、N1、N2、D1和 D2吗?
还有一个问题。 以下是读取这些值所需的基本序列:
宽30 00
宽30 7F 50
宽30 00 01
R 30 4C (返回 N0、MSB 的值)
R 30 4D (返回 N0、LSB 的值)
(笑声)
感谢你的帮助。
Phil