This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222EVM:滤除 Fs/2之外的 Fo?

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140, PCM4222EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010160/pcm4222evm-filter-fo-other-then-fs-2

器件型号:PCM4222EVM
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC6140

你好!

是否可以将4222配置为以0、25xF 运行滤波器?

我希望更好地符合采样定理、并在0、5fs 下抑制比大于-6dB 的混叠。

BR // Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、您好!

    ADC 中的抽取滤波器通常不可配置。 您通常可以在线性相位或低延迟等不同选项之间进行选择、但无法更改滤波器设计。 在 TLV320ADC6140等软件可编程器件中、可以选择将可编程双二阶滤波器用于任何任意滤波器实现、但抽取滤波器本身仍然是固定的。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

    我期待您的下一代 ADC,希望在0、499 fs 下具有-120 dB 的性能:) (完全尊重采样定理)。 同时、我将学习和欣赏我的 PCM4222EVM、该 EVM 正处于开机自检过程中。

    BR // Johan