This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品推荐查询

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5721, TAS2770, TAS2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008554/product-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:TAS5721TAS2770TAS2564

大家好、TI 支持团队

我们要求您通过向汽车空气净化器添加功能来推荐符合以下规格的产品。

-模拟输出:立体声、每通道8W (8 Ω)

- EQ 功能

-数字输入:I2S

请推荐符合上述规格的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

     我们可以想到的一些选项是 TAS5721、TAS2770或 TAS2564。
    TAS2x 器件是单声道器件、TAS2564具有集成升压功能、以防您需要使用较低的电池电压为放大器供电。

    EQ 是主要问题、因为我们的一些具有集成 DSP 的器件的额定功率较低。 需要多少 EQ 功能?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器