This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:我们能否将采样率设置为2.56KHz

Guru**** 2509365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008903/tlv320adc3101-can-we-set-sample-rates-as-2-56khz

器件型号:TLV320ADC3101

您好!

根据 TLV320ADC3101规范、它支持8kHz 至96kHz 的 ADC 采样率

但是 ,如果我们将采样率设置为低于8kHz,会发生什么情况?

现在、我需要将采样率配置为  2.56KHz、这就是我提出此问题的原因

谢谢、

Burton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用  TLV320ADC3101 测量直流电压、而不是用于音频

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burton、

    TLV320ADC3101和大多数音频转换器未指定如此低的采样率。 由于这不是我们测试的结果、因此很难判断它是否能够在不同的器件上保持一致。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、

    感谢您的信息。 我尝试将采样率设置为2.56k Hz、但到目前为止没有问题。 我 将做一些进一步的测试。

    但我仍然对 TLV320ADC3101规范的第79页中的一个限制感到困惑:

    "在所有情况下、AOSR 的范围都受到以下条件的限制:

    2.8MHz < AOSR×ADC_FS < 6.2MHz "

    在这个限制下、ADC 采样率不能低于21KHz。  这是规格中的错误限制吗? 您能帮助确认吗?

    谢谢、

    Burton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Burton、

    支持的最小采样率绝对为8kHz。 我相信您提到的 AOSR 条件实际上仅适用于44.1/48kHz 情况、所有采样率的最小值都要接近1MHz、这意味着可以在低至4kHz 的频率下运行。 尽管如此、我们仍然 只保证器件 在低至8kHz 的频率下运行、并且低于此频率时、并非所有器件都能正常运行。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我的问题得到了解决