This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:DRV2700EVM-HV500

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1010037/drv2700evm-hv500-drv2700evm-hv500

器件型号:DRV2700EVM-HV500
主题中讨论的其他器件: DRV2700

我刚刚购买 了 DRV2700EVM-HV500评估单元、并希望编写自己的控制软件。

TI 是否提供任何 LabView VIS?

我可以获取 DLL 吗?

有什么文档可以帮助我解决这个问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有可用于 EVM 的任何 LabView VIS、但我们在以下链接中提供了固件: https://www.ti.com/lit/zip/sloc325。 您可以使用固件作为示例、说明如何与 EVM 进行交互。  

    或者、如果您还有其他可以与 LabView 通信并直接访问 I2C 的设备、则您始终可以通过这种方式仅控制 EVM 上的 DRV2700。  

    此致、  

    Justin Beigel