This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:单声道接收器和立体声线路输出的 DAC 路由

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008081/tlv320aic3268-dac-routing-for-mono-receiver-and-stereo-line-out

器件型号:TLV320AIC3268

对于具有立体声输出的路由不完全确定、同时将其降频为单声道接收器。  查看数据表上的图表、我似乎需要:

LDACM P1_R22_D7 -> LOL
RDACM P1_R22_D6 ->左

LDACP P1_R42_D6 -> RECP
LO-B2 (也称为 RDACM) P1_R37_D6:0 -> RECM

问题:

1) 1)这是否起作用?

2) 2)是否有不同的首选路由(不涉及耳机输出)?

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这可能奏效。 您还可以将 LOL 和 LOR 输出直接路由到 RECP 和 RECM 驱动器。 我需要仔细检查一下是否可以同时在 LOL/Lor 和 RECP/M 上输出、但这应该是可行的。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看数据表8.3.1.4下的图43可以看出、我可以将 LOL 和 LOR 路由到差分接收器放大器、但不清楚这是如何将立体声信号混合到单声道的。

    如果我将 LOL 路由到加号和 LOR 路由到减号、那么输出不等于 LOL - LOR、而是 LOL + LOR?

    在我看来、如图43所示、它用于将单声道差动线路输出(即请注意 LDACP 和 LDACM)路由到接收器放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这正是问题的关键。 让我看看我是否可以获得有关 REC 驱动程序的更多说明。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我花了一秒钟时间来回顾这一点、并对路由做了一些更清晰的说明。

    LOL 驱动器可以接受 LDACM 或 RDACP、而 LOR 驱动器可以接受 RDACM 或 LOL。 因此、在这种情况下 、您无法直接从 LOL/Lor 获取接收器驱动器的输入。 您在原始帖子中描述的路径似乎是最佳选择。  

    此致、
    Aaron Estrada