This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120EVM-U:如何使用 GUI 更改 MCLK。

Guru**** 2535950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009874/tlv320aic3120evm-u-how-to-change-mclk-using-gui

器件型号:TLV320AIC3120EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3120

您好!

在 TLV320AIC3120 EVM 上、我的客户确认在默认设置下正确操作音频输入/音频输出。  但是、在应用 GUI 上、他无法更改 MCLK 频率。  他似乎保持相同的频率:12MHz。   您能告诉我们如何更改 MCLK 吗?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori 先生、您好!

    该 EVM 是固定的 MCLK、无法在 GUI 中进行更改。 客户需要使用外部 MCLK。 要使用外部 MCLK、它们需要在电路板上切断一些布线、因为此 EVM 不具有外部 ASI 选项。  

    此致、

    Aaron Estrada