This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC14K:由于空气传播的噪声而导致的闩锁停止

Guru**** 2545580 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC14K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009643/tlv320aic14k-latch-up-stop-due-to-airborne-noise

器件型号:TLV320AIC14K

Holle E2E、

我们的客户正在使用 TLV320AIC14K 测试新电路板。
在空气传播的噪声下、器件已锁存并停止工作、且发热。
之后、器件通过 MCU 执行复位操作、但器件仍发热。
器件将在重启电源时恢复。

哪个 IO VDD、DR VDD、DVDD 和 VDD 对上电复位有效?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    这听起来像是 SCR 型闩锁状态。  TLV320AIC14K 数据表的系统复位和电源管理部分描述了芯片的典型复位功能。  如果您可以确定哪个电源消耗过多电流(导致发热)、则您可能能够找到问题的原因、 然后确定 可能需要使用哪些对策来防止这种情况发生。  对策包括串联电阻器、转子、肖特基二极管等  您可能还需要更改布局。