This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808-Q1:启动延迟

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1006204/pcm1808-q1-start-up-delay

器件型号:PCM1808-Q1

大家好、

我测量了从系统时钟输入到 DOUT 的启动延迟。

系统时钟:12.288MHz

Fs = 48kHz

它应该是1024 *系统时钟+ 8960/FS = 186.78ms。

但测量值为197ms。  

您能不能建议这个10ms 的增量是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我执行了相同的测量、测量值几乎正好为186.7ms。 我认为这应该是器件的固定特性、并且不应该有太大的变化。 是否确定要测量正确的时钟边沿? 您是否使用示波器来测量它?  

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    是的、我使用下面的示波器进行阅读。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 在系统时钟输入之前稳定地施加3.3V 电压。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    我同意这看起来是一种有效的测量方法。 在此测试期间、您是在主模式还是从模式下操作器件?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    我需要检查它。

    您能否在我检查时测试这两种设置?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认了它处于从模式。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    其他时钟是否与系统时钟同时应用? 我可以认为这需要更长的时间、唯一的原因是应用的时钟需要一些时间才能稳定或者 BCLK 和 FSYNC 要晚得多。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    LRCK 延迟10.5ms、如下所示。  

    您认为这是造成延迟的原因吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinji、

    是的、这就是延迟的原因。 如果 LRCK 与其他时钟同时应用、则启动时间将为187ms。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你