This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806MD:测量输出上的 THD+N

Guru**** 2551880 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5806MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008602/tas5806md-measure-thd-n-on-output

器件型号:TAS5806MD

我尝试测量电路板的输出。 因此、我将使用 Agilent MSOX 2004a 和 MATLAB 程序。 有一点是、输出信号中仍然有很多开关频率。  我阅读了文档"SLOA068A 音频功率放大器性能测量指南"、并在图5的第8页尝试了 RC 滤波器、但这仅将放大器设置为 HiZ 模式、只要我将 AM 的接地端连接到 RC 低通的接地端即可。
有趣的是、这个 RC 滤波器对于 TPA3129电路板来说工作正常、但对于 TAS5806MD 电路板却不工作。

如何正确 地降低开关频率以测量输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    您能否回读 TAS5806MD 的故障寄存器。

    TPA3129和 TA5806MD 的输出级存在差异、您能否尝试使用 L-C 滤波器更改铁氧体磁珠滤波器、以查看您是否发现与 Hi-Z 相同的问题

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我将在明天尝试回读故障寄存器。
    我尝试使用 L-C 滤波器、看起来工作正常、但开关频率仍然相当重要、因此必须有一种方法来滤除这些信号、以便获得良好的波形。 我的示波器无法捕获足够的点来读取 PWM 输出、然后 在 MATLAB 中对数据进行低通滤波、我已经累了但没有成功、因此我假设需要硬件解决方案。 你有什么建议吗? 您如何使用示波器测量 THD+N?

    此致、

    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    以下是十进制的寄存器值:
    CHAN_FAULT_REGISTER = 0
    GLOBAL_FAULT1_register = 0
    GLOBAL_FAULT2_register = 0

    因此寄存器中不会显示错误。 是否有人建议、当对 RC 滤波器进行接地时、为什么它仍然不工作?

    此致、

    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Severin、您好!

    对于硬件解决方案、您有两个选项:

    RC 滤波器。 您在这里使用了什么值。 为了获得 PWM 频率的足够衰减、需要一个强大的 RC。 或者您需要使用更高阶的有源装配工。

    2. LC 滤波器是最简单的方法。 您可以在数据表第10.1.2节"电感器选择"中找到 LC 滤波器信息

    希望这些信息能为您提供帮助。

    迪伦