This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1679:峰值检测电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009590/opa1679-peak-detect-circuit

器件型号:OPA1679

我正在尝试设计一个低成本峰值检测器。 我正在考虑使用 TI OPA1679、并遇到了一些问题。

在处理小信号(脉宽1至10 μ s、振幅为10-100mV)时、我注意到输出高于输入、当我处理大信号时、输出低于输入。 此外、我发现输出轨约为2伏、而输出轨约为4伏。  我不能解释为什么会发生这种情况。

我已包含一个 TINA 项目来演示此问题。 通过查看 OPA1679,我没有看到任何东西可以说明发生这种情况的原因。 您能解释一下正在发生什么以及如何解决它吗? 如果有一个替代器件可以实现更好的性能(更低的成本)、我将有兴趣考虑它。

e2e.ti.com/.../sbomac4c_5F00_peakdetect.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    由于某些未知原因、您的发生器无法正常工作或损坏。  

    我删除了旧的生成器并创建了一个新的生成器。 请查看您是否需要此功能。 请确保 VCM 在线性区域中运行。  

    e2e.ti.com/.../sbomac4c_5F00_peakdetect-06142021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、

    由于电容器达到2V、输出电压轨输出至2V、并充当第二个运算放大器的共模电压。  

    这相当于具有2-2.3V 的共模、如我在下面的演示中添加的电压源所示

    即使电容需要进一步充电、它仍保持在2V、因为第一个运算放大器将驱动其输出、使其输入保持不超过 Vos 的间隔。 在这种情况下、二极管 D2正向偏置、电流被灌入运算放大器 U1。 该电流为199.95uA。 请注意、U1的输出电压是 D2减去 Vos 两端的负电压。  

    Vout1 =-VD2-Vos =-614.3513mV

    为了保持 Vos 电压、U1将根据需要灌入更多或更少的电流来保持这种关系。 我已随附以下更新的仿真。

    e2e.ti.com/.../2502.sbomac4c_5F00_peakdetect.TSC