This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33078:参考设计

Guru**** 2949260 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33078, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009095/mc33078-reference-design

部件号:MC33078
主题中讨论的其他器件: OPA1678

您好!

我计划将 MC33078用于我的音频电路。 您能不能为他共享任何参考设计。

此外、该 IC 的输入电压要求是什么。 我能否使用24V 为其供电、因为绝对最大值为36V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShiftLI、

    MC33078的电源电压范围为+/-5V 至+-15V (或在10V 至30V 的单电源下)-参见下文。

    输入共模 VCM 在+/-15V 电源上的电压范围为+/-13V (任一电源轨为2V)、因此、如果您使用24V 单电源2V <Vcm<22V. 为 IC 供电

    尽管如此,MC33078是一个没有民主模式的旧部分。  请改用具有更好规格和类似价格的现代 OPA1678、MC33078的宏模型可通过以下链接获取: https://www.ti.com/product/OPA1678#design-development

    OPA1678可由+/-2.25V 至+/-18V 双电源或4.5V 至36V 单电源供电-请参阅下文。

    使用24V 单电源时、输入共模电压范围为:0.5V <Vcm<22V