This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2705C:内部 ESD 结构

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2705C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009514/pcm2705c-internal-esd-structure

器件型号:PCM2705C

您好!

PCM2705C 中内置了什么类型的内部 ESD 保护结构?

我们的电路板将在金属机箱内受到保护、连接到它的 USB 电缆将固定到位。

当前的 ESD 保护器件会干扰电路板的运行。  这已得到确认、因为一旦我们将它们删除、设计就能完美地工作。  

我们没有时间重新设计电路板、因此可能无法使用布线切割/跳线

我正在尝试测量 PCM2705C 中内置的保护程度(如果有)

感谢您提供的任何帮助。

谢谢、

Ben Schroeder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Ben、

    该器件上的每个引脚都有一个 ESD 保护结构、该结构的额定保护器件不受标准 JEDEC ESD 定义的影响。  

    这是一款标准的商业级器件、我不知道会指示任何特定缺陷的任何与 ESD 相关的故障。

    谢谢、

    Paul