This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:从软件关断状态唤醒

Guru**** 2868450 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2562, TAS2764

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008098/tas2562-wake-up-from-software-shutdown

器件型号:TAS2562
主题中讨论的其他器件:TAS2563TAS2764

大家好、

我的客户正在考虑 TAS2562/TAS2563、您能帮助我回答以下问题吗?

  1. 它是否具有像 TAS2764上的"噪声门"那样的自动睡眠/唤醒功能?
  2. 从软件关断模式唤醒并进入工作模式需要多长时间? 如果它取决于数字音量、请为我提供一个典型值。

此致、
Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tatsumi-San、

    让我就以下每个问题发表评论:

    也许空闲通道检测功能会很有用、尽管此功能使 DAC 静音、而不是将器件设置为关断模式。

    2. 从软件关断到激活模式的时间为 1.8ms (对于无卷斜升)或4.5ms (包含卷斜升)。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答。 对于答案#1、"空闲通道中的电流消耗"看起来与有源运行模式相同。 这意味着 DAC 静音、还是有另一个参数显示 DAC 静音功耗?

    此致、
    Kazuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsumi-San、  

    有源模式和空闲通道之间的主要流耗差异是 VBAT 电源上的电流消耗(2.7mA、而不是4.6mA)。

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、明白了。 谢谢!