This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:有关 TPA3255EVM 快速入门指南的问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008863/tpa3255evm-question-about-the-tpa3255evm-quick-start-guide

器件型号:TPA3255EVM

大家好、

我收到了客户关于 TPA3255EVM 快速入门指南的问题。

www.ti.com.cn/.../slou458.pdf

1.running 单通道 PSTL、如何连接单声道输入?
我是否将单声道输入并联到 J3和 J18?
您能帮我输入第3页的第5步吗?

2.每次为装置通电时、复位开关是否需要处于复位设置?或者在首次启动后是否可以保持正常?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 PBTL 运行、INPUT_C 和 D 短接至 GND。 应在 INPUT_A 和 INPUT_B 上应用音频输入 在 EVM 上、如果您使用 SE 输入模式、则应在 J3上应用输入。

    2.我们建议仅在电源准备就绪后才释放重置。 如数据表第11.2节所示。  

    谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢你的帮助。

    AWS:我们建议仅在电源准备就绪后才释放重置。 如数据表第11.2节所示。
    ' PVDD 电源电压接通后、将 RESET 保持低电平至少250ms。 "
    这确实限制了该放大器的使用! 我们是否可以添加某种"延迟继电器"来解决此问题?

    9.1概述的最后一段指出、如果在"正常"开关位置通电、则单元受到完全保护。 扬声器中只能听到一些噪音。 是这样吗?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这主要是为了避免可闻的噼啪声噪声。 复位通常由 GPIO 控制。 它还可用于将器件设置为待机(复位)模式、以在空闲状态下省电。

    此致、

    Sam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    感谢你能抽出时间。

    这很有用。

    此致、