This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:关于热阻

Guru**** 2917170 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, PCM1690-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008640/pcm1690-q1-about-thermal-resistance

器件型号:PCM1690-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1690

大家好、

 

我们想知道 PCM1690-Q1和 PCM1690 (非 Q1)热阻之间的差异。

 

ΘJA PCM1690-Q1的 Δ t 是℃μ V/W、但我找不到其他参数(Δ t (top)、RθJBψJTψJB、RθJC RθJC、Δ t (bot))。

您能告诉我们 PCM1690-Q1的值吗?

 

 

 

  

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    以下是 PCM1690-Q1的热系数:

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

     

    感谢您提供信息。

     

    我知道 PCM1690-Q1和 PCM1690 (非 Q1)封装是相同的、因此猜测热阻是相同的。

    但是、有一些差异。

    我们想知道原因。

    (例如,“测量误差”等)

     

    非常感谢您的验证。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    热系数是在不同的时间生成的、因此我们的热模型可能已更新。  此外、这些器件在技术上具有不同的裸片、并且可能具有不同的模具、裸片连接和键合选项、这也会影响系数。  这些系数不仅仅依赖于封装本身。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您提供信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏