This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4192:从模式应用

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008718/src4192-slave-mode-application

器件型号:SRC4192

大家好、

在受控模式下、SRC4192输出端口  BCKO 需要从外部器件输入时钟、 它 可以在32fS 到128fS 的速率下运行、在这里、BCKO 是否设置为64fS 也可以? 我们尝试提供 BCKO = 3.072MHz、 LRCKO = 48kHz、APx500给出了 SDIN 消息、但我们无法在 SDOUT 处获得正确的输出。 我的用法有任何问题? 确认 AP 接收端已设置为每个通道32位。 SRC4192从模式的共享1应用示例吗? 这将有助于我们更轻松地进行基准测试。 谢谢。

相关引脚设置:

IFMT 2 / 1 / 0设置为0 / 0 / 1、表示输入为24位 I2S。

OFMT 1 / 0设置为0 /1、OWL 1 / 0设置为0 / 0、表示输出为24位 I2S。

模式2 / 1 / 0设置为0 / 0 / 0、意味着输入和输出都是从机模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wiky:

    您所描述的时钟没有任何问题。 EVM 的用户指南中介绍了所有硬件可配置性、因此我建议查看此指南、以确保您的设置与您尝试实现的设置相匹配。 SRC 可被设定为受控模式、但是您还需要确保 OM/S 和 IM/S 端口被设定为受控模式并且基准时钟被适当配置。

    最棒的

    Zak