This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:电容器选择

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00609

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1009073/pcm3168a-capacitor-selection

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件:TIDA-00609

您好!

我的设计中使用的是 PCM3168APAP。 我参考了图58、59、60和61、在将输入信号连接到缓冲器时观察到、它通过电解电容器连接。 我参考 了 DEM-DAI3168A 原理图。 它连接了电解电容器(例如指示器:C601、C607、C501、C502)。 当我参考 TIDA-00609时、 它在缓冲器的输入端连接了陶瓷电容器。(例如指示器:C200、C207、C241、C242)。 哪一个是正确选择电容器。 我们应该考虑电解  电容器还是陶瓷电容器。 我的音频采样频率要求为48kHz

2.第10.3节中提到了不同的系统连接。  是否有差分至差分缓冲器的任何参考示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    如果您指的是交流耦合电容器、那么只要您尊重它们的极性、从失真的角度来看、电解电容器的电容不会随施加的电压而变化太大、 而陶瓷电容器在其支持的电压范围内差异很大、这会在高信号电平下引入失真。 如果您使用足够大的电容器、则可以最大限度地减小电容器上的电压、这实际上不是问题。 对于信号路径中的任何其他电容器、我建议使用 C0G/NP0陶瓷电容器。  

    您可以对差分缓冲器遵循非常相似的建议、只需确保根据需要调整增益即可。

    最棒的

    Zak