This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:HP 输出端的通道分离。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1007531/tlv320dac3203-channel-separation-at-hp-output

器件型号:TLV320DAC3203

您好!

我们的客户在 HP 输出端面临较低的通道分离性能。

使用 EVM、观察到3.3V HP 电源下的共模电压设置导致的明显性能差异、如下所示。

 

P1、R10、D4-6                         1kHz FSR        L 至 RCH   R 至 LCH

共模=全芯片        108.0dB 108.2dB

共模= 1.65V        74.4dB   82.4dB

共模= 1.65V (移除 AVDD 旁路电容) 80.2dB  89.2dB

 

值得注意的是、AVDD 电容相差6dB、电力线看起来非常敏感。

如何使用 LDOIN (HPPOWER)=3.3V 和共模=1.65V 配置在分离过程中获得100dB?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    通道分离规格为92dB、但未指定使用的共模配置。
    我将对此进行检查、也许该规格基于共模=全芯片。 将检查处理块是否会产生影响。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    我们的客户已确认关键参数仅是共模电压设置。

    要在3.3V 电源下获得更高的输出功率、请更改共模电压、然后减少通道隔离。

    我们的预期是 DAC3203没有用于共模电压的外部旁路电容器。

    这就是为什么 HP 放大器级会受到一定程度的 CMRR 影响...

    是否有任何方法可以提高这种性能?

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    您是否还尝试更改了 REF 引脚上的电容器值?
    我将尝试要求内部偏置分布、但我希望所有内部偏置电平在同一个点上去耦。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    我们的客户确认将 EVM 上参考引脚的旁路电容增加到100uF。

    但分离性能并未得到改善。

    此致、

    Mochizuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    不幸的是、我认为没有其他尝试。 使用全芯片共模配置获取通道分离规格。 该模式具有更好的去耦功能、因为它来自器件外部的实际去耦。
    内部基准电压都在同一个点去耦、器件没有单独的去耦连接。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器