This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111:在没有高级功能的情况下替换 TLV320AIC3111音频编解码器。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111, TLV320AIC3007, TLV320AIC3100, TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008747/tlv320aic3111-replacement-of-tlv320aic3111-audio-codec-without-having-advance-functions

器件型号:TLV320AIC3111
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3007TLV320AIC3100TLV320AIC3110
我们已将 TLV320AIC3111音频编解码器用于医疗设备的应用。 我们使用了超过2K 的数量、目前正在生产中。  
在新的开发中、我们计划在微控制器本身中进行 DSP 滤波。 帮助我们选择音频编解码器、I2S 兼容输出以及1.7W 或更高@ 8 Ω 的 D 类或 AB 类放大器。
我们的要求是-
  • 低功耗
  • 1个模拟输入、支持 MICBIAS
  • 支持双向 I2S
  • 需要 D/AB 类放大(8欧姆时功耗约为1.7W 或更高)
  • 成本< 2.4美元
  • 支持8kHz 的采样率
请建议您符合上述标准的前3个运行部件号。
此致、
餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TLV320AIC3007 TLV320AIC3100 TLV320AIC3110
    功耗 8kHz 时为8mw 8kHz 时为6.7mw 8kHz 时为6.7mw
    D 类 单声道1W/8 Ω、 单声道1.6W/8 Ω、 立体声1.29W/8 Ω、
    麦克风偏置 是的 是的 是的
    输入 3个差动、1个单端 1个差动、3个单端 1个差动、3个单端
    采样率 8kHz-96kHz 8kHz-96kHz 8kHz-96kHz

    上表列出了一些可能性。 TLV320AIC3100可为8 Ω 负载提供1.6W 功率。

    此致

    Sanjay