This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:关于 ESD 额定值(HBM 和 CDM)

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690, PCM1690-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008635/pcm1690-q1-about-esd-ratings-hbm-and-cdm

器件型号:PCM1690-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1690

大家好、

 

我们在数据表中找不到 ESD 额定值,因此我们想知道 ESD 额定值(HBM 和 CDM)。

我猜 ESD 额定值与 PCM1690 (非 Q1)相同。

我的理解是否正确?

 

 

 

如果没有、您能否告诉我们 PCM1690-Q1的 ESD 额定值?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    PCM1690的 ESD 额定值与 PCM1690-Q1的额定值相同。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您提供信息。

    此致、

    隐藏