This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:在无负载的大容量下发生过流跳闸

Guru**** 2536510 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008859/tas2110-overcurrent-trips-at-high-volume-with-no-load

器件型号:TAS2110

TAS2110在较低的音量水平下工作正常、但当输出大于~2.5V RMS 且具有正弦输入时、过流跳闸(并重复自动复位)。 无论是否有扬声器负载、它都能实现这一目标。 当音量调低时、它将再次正常工作。 我们需要大于2W 的输出、但这是使用4 Ω 扬声器在1.6W 时跳闸。

VDD = 1.8、VBAT = 3.6、PVDD = 7.5V。 禁用升压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已找到问题。 C6052和 C6053过大。 移除它们可消除过流跳闸。