This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:从 VDD 3.3V 到 VCC 引脚的电压泄漏

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008206/pcm1690-voltage-leak-from-vdd-3-3v-to-vcc-pin

器件型号:PCM1690

您好!

我们的客户有好奇心、在 PCM1690双电源轨器件加电期间、VDD=3.3V 电压在此期间首先斜升、他们在 VCC 引脚上看到了1.5V-1.8V 泄漏。

它是一个非常低的阻抗电压源、我们无法通过连接到 VCC 引脚 GND 的1k Ω 分流电阻器来降低该泄漏电压。

我们知道旧款 PCM DAC 器件在 VDD 至 VCC 之间具有内部 x6系列冲压二极管。 但 PCM1690不应具有此类 ESD/EOS 保护电路。

内部有哪种类型的泄漏通流电路?

由于这种行为、同一 VCC 电力线上的另一个 PCM 器件不会单调电压上升序列。

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    您能否分享他们的原理图? 他们是否有可能在设计上有一些在 VDD 和 VCC 域上运行的其他引脚或组件?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我会将客户原理图发送到您的电子邮箱。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您可以通过电子邮件将其发送至 frost@ti.com