This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:系数加载

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008442/tlv320aic3268-coefficient-loading

器件型号:TLV320AIC3268

尊敬的 TI 工程师:

我已经为双二阶(低频带通)创建了新的系数。 这由5个系数组成、每个系数占用4个字节的长度。 如下图所示、PPS 告诉我们这些系数的位置。 但是,它没有解释如何放置它们。 我是否先写入 A1? MSByte 优先? 您是否有任何文献或示例对此进行了更详细的解释?

SLAS953A、p 239、表57、"DAC 固定系数映射"在 MSByte 优先提示、但每个系数仅使用3个字节。 我们需要4个字节。

我在这里需要更多的指导。

谢谢!

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    写入操作应首先是 MSB。 我随附了 关于为 AIC3xxx 系列的 BiQuad 编程的应用手册。 我希望这对您有所帮助!

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    哦,我的天哪!  太棒了! 谢谢!

    为我省了一整套烦恼!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于其他人、AIC3xxx 系列的 BiQuad 链接不清晰。 通常、这是突出显示或带下划线的超链接。 将鼠标放在 Aaron 的上述回复中的文本上。