This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:阻止 A 与阻止 B 的连接

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1008626/tlv320aic34-block-a-to-block-b-connections

器件型号:TLV320AIC34

您好!

我们将 TLV320AIC34视为新产品编解码器的选项、并从器件的 GUI 软件中进行了查看。 在 GUI 和数据表中、编解码器被分成块 A 和块 B

我们是否可以确认该部件是否无法将块 A 的输入连接到块 B 的输出、反之亦然?

此致、


Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    您可以将编解码器块视为两个独立的编解码器。 绝对可以将一个块的输出连接到另一个块的输入。 请确保输入为交流耦合。  

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、


    感谢您的回复。 这是可以在内部为编解码器完成的、例如寄存器值、还是需要外部电路来完成?

    例如、我们查看过的另一个编解码器具有一个 GUI、在该 GUI 中、我们可以将各种输入路由到输出连接、它将提供通过处理器设置该值所需的寄存器值。

    此致、
    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    遗憾的是、这些连接需要在外部进行。  


    此致、

    Aaron Estrada